990-91141L-018

타사 배터리 솔루션 요구 사항

배터리 인터페이스의 경우 Schneider Electric의 배터리 차단기 박스를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Schneider Electric에 문의하십시오.

타사 배터리 회로 차단기 요구 사항

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
선택한 모든 배터리 회로 차단기에는 저전압 릴리스 코일 또는 전압 트립 릴리스 코일이 포함된 순간 트립 기능이 장착되어 있어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 배터리 회로 차단기는 아래에 나열된 요구 사항보다 다양한 요소를 고려하여 선택해야 합니다. 자세한 정보는 Schneider Electric에 문의하십시오.

배터리 회로 차단기 설계 요구 사항

배터리 회로 차단기 정격 DC 전압 > 정상 배터리 전압 배터리 구성의 정상 전압은 가장 높은 정격 발생 배터리 전압으로 정의됩니다. 이는 배터리 블록 수 x 셀 수 x 셀 부동 전압으로 정의될 수 있는 부동 전압과 동일할 수 있습니다.
배터리 회로 차단기 정격 DC 전류> 정격 방전 배터리 전류 이 전류는 UPS에 의해 제어되며 최대 방전 전류를 포함해야 합니다. 이는 일반적으로 방전 종료 시 전류입니다(최소 작동 DC 전압 또는 과부하 상태 또는 조합).
DC 랜딩 DC 케이블(DC+ 및 DC-)용 DC 랜딩 2개가 필요합니다.
모니터링을 위한 AUX 스위치 각 배터리 회로 차단기에 하나의 AUX 스위치를 설치하고 UPS에 연결해야 합니다. UPS는 최대 2개의 배터리 회로 차단기를 모니터링할 수 있습니다.
단락 차단 용량 단락 차단 용량은 (최대) 배터리 구성의 단락 DC 전류보다 높아야 합니다.
최소 트립 전류 배터리 회로 차단기를 트립하는 데 필요한 최소 단락 전류는 (최소) 배터리 구성과 일치해야만 수명이 다할 때까지 단락 발생 시 차단기가 트립됩니다.

배터리 케이블 구성 안내

주의: 타사 배터리의 경우 UPS 응용 프로그램용 고속 배터리만 사용하십시오.
주의: 배터리 뱅크가 원격으로 배치된 경우 전압 하강률 및 인덕턴스를 줄이는 데 케이블 구성이 중요합니다. 배터리 뱅크와 UPS 사이의 거리가 200m(656ft)를 초과해서는 안 됩니다. 더 긴 거리에 대한 설치는 Schneider Electric에 문의하십시오.
주의: 전자파 방출 위험을 최소화하려면 아래 안내를 따르고 접지된 금속 트레이 지지대를 사용할 것을 적극 권장합니다.
케이블 길이
30m 미만 권장되지 않음 허용 권장 권장
31–75m 권장되지 않음 권장되지 않음 허용 권장
76–150m 권장되지 않음 권장되지 않음 허용 권장
151–200m 권장되지 않음 권장되지 않음 권장되지 않음 권장
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.