990-91141L-031

Kommunikation och hantering

Lokalt nätverk 1 Gbps – 1 port som standard
Modbus Modbus (SCADA)
Utgångsreläer Konfigurerbar för 4 x SELV
Ingångskontakter Konfigurerbar för 4 x SELV
Standardkontrollpanel 4,3 tums pekskärm
Hörbart larm Ja
Nödstoppsavstängning (EPO) Tillbehör (optioner):
  • Normalt öppen (NO)

  • Normalt sluten (NC)

  • Extern 24 VDC SELV

Extern brytare UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Extern synkronisering Nej
Batteriövervakning Tillgängligt för modulära och 3:e parts batterier
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.