990-91141L-031

Konfigurationsalternativ

  • Kompakt design, högdensitetsteknik och modulär arkitektur

  • Enkelmatad eller dubbelmatad strömförsörjning

  • Upp till 4+0 UPS-enheter parallellt för kapacitet

  • Upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans

  • Kabelinmatning från botten eller baksidan som standard

  • ECO-läge

  • eConversion-läge

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Generatorkompatibel

  • Pekskärms-LCD

  • Byte av kraftmodul i samtliga driftlägen (Live Swap)*

  • Halogenfria kablar för marincertifierade och skalbara UPS-modeller.

  • Batterityper som stöds: VRLA, litium-ion och NiCd.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.