990-91216B-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen (Easy UPS 3S ja Easy UPS 3M)

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
  1. Poista kolme katkaisijan merkkivaloa ja katkaisijan merkkivalojen tarrat huolto-ohituspaneelista. Easy UPS 3S ja Easy UPS 3M eivät tue katkaisijan merkkivaloja.
  2. Asenna kolme pyöreää tulppaa (hankittava erikseen) sisäluukun reikiin.
  3. Poista kytkentäriviliittimestä katkaisijan merkkivalojen sisäiset liittimet (nastat 1–6).
  4. Muuta kytkentäriviliittimessä MBB AUX -kytkinten sisäisen liittimen (nastat 11–14) tilaa normaalisti kiinni (NC) -tilasta normaalisti auki (NO) -tilaan
  5. Kytke non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin kytkentäriviliittimestä UPS 1:een ja UPS 2:een. Valitse yksi seuraavista:
    • Easy UPS 3S: Kytke UPSien J5:een TAI UPSien J6:een ja J7:ään.
    • Easy UPS 3M: Kytke UPSin J8:aan.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Vedä signaalikaapeleista löysät pois ja kiinnitä signaalikaapelit kaapelin vedonpoisto-osiin.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.