990-91216D-017

Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Rimuovere le tre spie dei sezionatori e le etichette delle spie dei sezionatori dal pannello bypass di manutenzione. Le spie dei sezionatori non sono supportate da Easy UPS 3S e Easy UPS 3M.
  2. Installare tre tappi di chiusura tondi (non forniti) nei fori della porta interna.
  3. Sulla morsettiera di controllo, rimuovere i collegamenti interni per le spie dei sezionatori (perni 1-6).
  4. Sulla morsettiera di controllo, modificare il collegamento interno degli interruttori MBB AUX (perni 11-14) da Normalmente chiuso (NC) a Normalmente aperto (NO).
  5. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV dalla morsettiera di controllo nel pannello bypass di manutenzione in parallelo all'UPS 1 e 2. Attenersi a una delle seguenti opzioni:
    • Per Easy UPS 3S: Collegare a J5 negli UPS OPPURE a J6 e J7 negli UPS.
    • Per Easy UPS 3M: Collegare a J8 negli UPS.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Tirare le fascette sui cavi di segnale e fissare i cavi di segnale ai serracavi.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.