990-91216A-024

Preparação para os cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao gabinete.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Remova as placas de cobertura inferiores.
  2. Perfure orifícios para os cabos de alimentação e cabos de sinal ou para os conduítes nas placas de cobertura. Entrada do nobreak (A), entrada (B), carga (C), saída do nobreak (D).
  3. Instale os conduítes (se aplicável) e reposicione as placas de cobertura.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas ásperas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.