990-91216D-034

Paralel Bakım Bypass Panelini Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın

  1. UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
  2. Ana şalterdeki tüm kesicileri KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  3. Ana şalter/akü çözümündeki tüm akü kesicilerini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  4. Tüm giriş kesicilerinin KAPALI (açık) konumda olup olmadığını doğrulayın.
    TEHLİKE
    Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
    Tüm giriş kesicilerinin KAPALI (açık) konumda olup olmadığını doğrulayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  5. Paralel bakım bypass panelinin ön kapağını açın.
  6. Paralel bakım bypass panelindeki UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 ve MBB'yi KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  7. Vidaları sökün ve paralel bakım bypass panelindeki iç kapağı açın.
  8. Devam etmeden önce her bir giriş/bypass barası, UPS giriş/UPS bypass barası, UPS çıkış barası ve yük barası üzerinde gerilim olup olmadığını ölçün ve OLMADIĞINI doğrulayın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Devam etmeden önce her bir giriş/bypass barası, UPS giriş/UPS bypass barası, UPS çıkış barası ve yük barası üzerinde gerilim olup olmadığını ölçün ve OLMADIĞINI doğrulayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

  9. Tüm güç kablolarını paralel bakım bypass paneli’den ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. GVSBPAR10K30H'deki Güç Kablolarını Bağlayın, GVSBPAR40K50H'deki Güç Kablolarını 3:1 UPS Sistemi için Bağlayın, GVSBPAR40K50H'deki Güç Kablolarını 3:3 UPS Sistemi için Bağlayın, GVSBPAR60K120H'deki Güç Kablolarını 3:1 UPS Sistemi için Bağlayın veya GVSBPAR60K120H'deki Güç Kablolarını 3:3 UPS Sistemi için Bağlayın.
  10. Tüm sinyal kablolarını paralel bakım bypass panelinden ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Galaxy VS UPS'ler için Sinyal Kablolarını Bağlayın veya Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M için Sinyal Kablolarını Bağlayın.
  11. Dört adet vidayı duvardan sökün ve paralel bakım bypass panelini duvardan çıkarın.
    DİKKAT
    Ağır yük
    GVSBPAR10K30H 35 kg, GVSBPAR40K50H 86 kg ve GVSBPAR60K120H 110 kg ağırlığındadır. Paralel bakım bypass panelini güvenli bir şekilde kaldırmak için uygun aletler kullanın.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  12. İç kapağı kapatın ve vidalarla sabitleyin.
  13. Paralel bakım bypass panelinin ön kapağını kapatın ve kilitleyin.
  14. Nakliye için:
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    Paralel bakım bypass panelinin nakliyesi için aşağıdakilerden emin olun:
    • nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli becerilere sahip olup yeterli eğitimi aldığından;
    • ürünü güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullandığınızdan;
    • uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı koruduğunuzdan.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Nakliye gereksinimleri:

    • Paralel bakım bypass panelini minimum palet boyutlarına sahip uygun bir paletin ortasına yatay bir konumda monte edin: 1000 mm x 1200 mm. Palet, paralel bakım bypass paneli (35-110 kg) ağırlığına uygun olmalıdır.

    • Paralel bakım bypass panelini yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanabilecek uygun sabitleme araçlarına sahip bir palete monte edin.

    • Orijinal nakliye paleti, orijinal nakliye braketleri ile birlikte hasarsız durumda ise yeniden kullanılabilir.

    UYARI
    Beklenmedik ekipman davranışı
    Paralel bakım bypass panelini forklift/paletli kamyon ile doğrudan kaldırmayın, aksi takdirde bakım bypass paneli bükülebilir veya hasar görebilir.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  15. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Paralel bakım bypass panelini hizmet dışı bırakın, VEYA
    • Paralel bakım bypass panelini yüklemek için yeni bir konuma hareket ettirin.
  16. Sadece bakım bypass panelini yeni bir yere monte etmek için: Bakım bypass panelini yeni konuma monte etmek için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma genel bakış için bkz. Galaxy VS için Kurulum Prosedürü veya Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M için Kurulum Prosedürü. Yeniden kurulum ve çalıştırma yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.