990-91260E-004

Tilslut strømkablerne

BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
Sådan sikrer du korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem:
  • Alle bypass-kabler skal have samme længde for alle UPS'er.
  • Alle udgangskabler skal have samme længde for alle UPS'er.
  • Alle indgangskabler skal have samme længde for alle UPS'er (kun et krav i systemer med én forsyningskilde).
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: UPS'en er forudkonfigureret til TNS-jordingssystem. 3-lederinstallation med en busbar til potentialudligning vil resultere i en højere afledningsstrøm.
  1. Kun til TN-C/3-leder jordingssystem: Flyt busbaren til potentialudligning fra position (A) til position (B) for at forbinde N-busbaren med G/PE-busbaren.

    UPS'en set bagfra

  2. Kun til systemer med to forsyningskilder: Fjern de angivne jumpere til én forsyningskilde, der er placeret bag udgangs-/bypassterminalerne.

    UPS'en set bagfra

  3. Tilslut strømkablerne som vist:
    1. Tilslut strømlederen til jording af udstyr/PE-kabler.
    2. Tilslut indgangskablerne.
    3. Kun til systemer med to forsyningskilder: Tilslut bypasskablerne.
    4. Tilslut udgangskablerne.
    BEMÆRK: Spænd de isolerede samleringe til 3,7 Nm.

    UPS'en set bagfra

    FORSIGTIG
    Fare for skade på udstyret
    Kontrollér, at kabelsko/isolerede samleringe sider ordentligt fast. Hvis kabelsko/isolerede samleringe bevæger sig pga. kablernes træk, kan bolten/skruen løsne sig.
    Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  4. Sæt bagerste højre plade på igen.
  5. Sæt bagerste venstre forskruningsplade på UPS'en.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.