990-91260E-006

Procedimiento de instalación

Sistema unitario

Sistema en paralelo

ATENCIÓN
Peligro de vuelco
No retire los soportes de transporte del SAI hasta el momento de anclarlo al suelo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
  2. Preparación de la instalación.
  3. Conexión de los cables de alimentación.
  4. Conexión de los cables de señal.
  5. Conexión de los cables de señalización de productos auxiliares y conmutadores de otros fabricantes.
  6. Para un sistema en paralelo:
    1. Instale un candado en el disyuntor de mantenimiento interno (IMB) en la posición abierta en todos los SAI del sistema en paralelo.
    2. Conexión de los cables PBUS.
  7. Conexión de los cables de comunicación externos.
  8. Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  9. Instalación final.
Para obtener información sobre el desmantelamiento o el traslado del SAI una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.