990-91261F-007

Τελική εγκατάσταση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και υψηλού ρεύματος βραχυκυκλώματος. Κατά την εργασία με μπαταρίες, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις
  • Βγάλτε τυχόν ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
  • Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μπότες.
  • Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά τμήματα πάνω στις μπαταρίες.
  • Αποσυνδέετε την πηγή φόρτισης πριν τη σύνδεση ή αποσύνδεση των πόλων της μπαταρίας.
  • Ελέγχετε αν η μπαταρία είναι κατά λάθος γειωμένη. Αν η μπαταρία είναι κατά λάθος γειωμένη, απομακρύνετε την πηγή από το έδαφος. Η επαφή με οποιοδήποτε τμήμα γειωμένης μπαταρίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας περιορίζεται αν οι γειώσεις απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης (ισχύει για εξοπλισμό και απομακρυσμένες παροχές μπαταρίας που δεν διαθέτουν κύκλωμα γειωμένης παροχής).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής του εξοπλισμού
Περιμένετε έως ότου το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση προτού εγκαταστήσετε μπαταρίες στο σύστημα. Η χρονική διάρκεια από την εγκατάσταση των μπαταριών έως την ενεργοποίηση του συστήματος UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 72 ώρες ή 3 ημέρες.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Επανατοποθετήστε την οπίσθια πλάκα στο κιβώτιο αγωγών.

    Πίσω όψη του UPS

  2. Επανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα:
    1. Περιστρέψτε το επάνω κάλυμμα και σύρετέ το πάνω στο UPS από την πίσω πλευρά. Οι προεξοχές στην πίσω πλευρά του επάνω καλύμματος πρέπει να συνδεθούν με τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του UPS.
    2. Πιέστε το επάνω κάλυμμα προς τα κάτω στην μπροστινή πλευρά.

      Πίσω όψη του UPS

    3. Επανατοποθετήστε τις βίδες.
  3. Μόνο για σεισμική αγκύρωση: Σπρώξτε το UPS στη θέση του ώστε το οπίσθιο άγκιστρο αγκύρωσης να συνδεθεί με το πίσω άγκιστρο στερέωσης.

    Πίσω όψη του UPS

  4. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο UPS με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το UPS είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος καταστροφής του εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  5. Μόνο για σεισμική αγκύρωση: Τοποθετήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο UPS στο πάτωμα. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο υλικό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπών στο πίσω άγκιστρο είναι ø18 mm.
  6. Ρυθμίστε τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας BB στην ανοικτή θέση (OFF).
  7. Τοποθετήστε επιπλέον μονάδες μπαταρίας (εάν υπάρχουν) στην υποδοχή. Γεμίστε τα ράφια από κάτω προς τα πάνω.
  8. Περάστε τη λαβή της μονάδας μπαταρίας στις πρόσθετες μονάδες μπαταρίας και στερεώστε τη λαβή στο ράφι με την παρεχόμενη βίδα.
  9. Συνδέστε τους πόλους της μπαταρίας στο μπροστινό μέρος των μονάδων μπαταρίας.
  10. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας στο UPS.
  11. Επανατοποθετήστε τον μπροστινό πίνακα του UPS:
    1. Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές στο κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα του UPS σε κεκλιμένη γωνία.
    2. Επανασυνδέστε τον ιμάντα του μπροστινού πίνακα στο UPS.
    3. Κλείστε τον μπροστινό πίνακα και κλειδώστε με τις δύο λαβές κλειδώματος.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.