990-91261F-019

내진 고정 설치(옵션)

  1. 후면 고정을 바닥에 설치합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 후면 고정의 구멍 직경은 ø14mm입니다.
  2. 제공된 M8 볼트를 사용하여 UPS에 후면 고정 브래킷을 설치합니다.

    UPS 후면 모습

  3. 제공된 M8 볼트를 사용하여 UPS에 내진 전면 고정 브래킷을 설치합니다.

    UPS 전면 모습

    주의: 아직 UPS를 제자리에 밀어 넣지 마십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.