990-91262D-037

连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。

此步骤中请使用可选套件 GVSOPT006。

  1. 取下静态开关模块。
  2. 拆下所示的盖板。
  3. 在两台 UPS 的内部维修断路器 (IMB) 上分别安装额外的辅助开关(随附)。
  4. 连接两台 UPS 之间的 non-Class 2/non-SELV 信号线。

    简化 1+1 并机系统背面右侧视图

  5. 将随附的盖板安装在机柜的右上角。
  6. 重新装回机柜盖板和静态开关模块。
  7. 重新装回右侧面板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.