990-91262D-037

安装抗震固定支架(可选)

此步骤中请使用可选的抗震套件 GVSOPT016。

  1. 将背面固定组件固定到地面。使用适合地面类型的五金件 – 背面固定件的孔径为 ø13 mm。最低要求为 M12 级别为 8.8 的五金件。

    背面视图

  2. 拧下螺栓并拆下背面固定支架。保留螺栓用于相邻机柜安装。

    背面视图

  3. 使用随附的 M8 螺栓将背面固定支架安装至 UPS。

    UPS 背面视图

  4. 将 UPS 推入正确位置,以便背面固定支架与背面固定件连接。正面固定支架仅在最后安装步骤时安装。

    UPS 背面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.