990-91262D-037

连接外部通信线缆

  1. 将外部通信线缆连接到 UPS 控制器箱的端口。

    控制器箱正面视图

    1. 内置网络管理卡的通用 I/O 端口。

    2. Modbus 端口 - 用于内置网络管理卡。

    3. 内置网络管理卡的网络端口。请使用屏蔽网线。

    注: 检查连接的端口是否正确,避免网络通信冲突。

Modbus 线缆连接

  1. 将 Modbus 线缆连接到 UPS。使用双线或四线连接。
    • 所有 Modbus 信号线均应采用最低额定电压为 30 VDC 的双绝缘/护套线缆。

    • Modbus 连接必须使用屏蔽双绞线。接地屏蔽连接须越短越好(最好不超过 1 cm)。线缆屏蔽层必须连接到每台设备的 Ch Gnd 引脚上。

    • 布线应遵照当地布线规范。

    • 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。

    • Modbus 端口应进行电位隔离,将 Com 引脚作为接地参考。

    示例:与两台 UPS 的双线连接

    示例:与两台 UPS 的四线连接

  2. 如果母线很长且数据运行速率很高,请在每条母线的两端各安装一个 150Ω 终端电阻。如果母线短于 610 米(9600 波特率)或短于 305 米(19200 波特率),则无需安装终端电阻。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.