990-91262D-004

Klargør til signalkabler

  1. Fjern de øverste forskruningsplader og børstepladerne fra UPS'en. Disse bruges til føring af signalkablerne.
  2. Gør et af følgende:
    • Til installation uden kabelgennemføringer: Geninstaller børstepladerne.
    • Til installation med kabelgennemføringer: Bor hul til kabelgennemføringer i forskruningspladerne, installer kabelgennemføringerne, og geninstaller forskruningspladerne.
  3. Fjern de viste dæksler.
  4. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablet gennem den højre børste-/forskruningsplade.
  5. Før Class 2/SELV-signalkablerne gennem venstre og midterste børste-/forskruningsplade.

    UPS uden kabelgennemføringer

    UPS med kabelgennemføringer

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.