990-91262D-004

Tilslut PBUS-kablerne

FORSIGTIG
Fare for skade på udstyret
Alle PBUS-kabler skal være dobbeltisolerede og mindst normeret til 30 V DC. Det anbefales at bruge de PBUS-kabler, der leveres af Schneider Electric.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Tilslut det medfølgende PBUS 1-kabel (hvidt) og PBUS 2-kabel (rødt) til PBUS-portene i UPS-controllerboksene. Før PBUS-kablerne gennem kabelkanalen i UPS'erne.

    Controllerboks set forfra

  2. Sæt afslutningsstik (T) i de ubrugte stik.

    Eksempel på system med tre UPS'er i parallel

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.