990-91262D-022

De seismische verankering installeren (optie)

Gebruik de optionele seismische set GVSOPT016 voor deze procedure.

  1. Zet de achterste verankeringsmodule op de vloer vast. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer - de diameter van het gat in de achterste verankeringen is ø13 mm. De minimumvereiste is M12-hardware van 8.8-kwaliteit.

    Achteraanzicht

  2. Verwijder de bouten en de achterste verankeringsbeugel. Bewaar de bouten voor aangrenzende installatie van behuizingen.

    Achteraanzicht

  3. Installeer de achterste verankeringsbeugel op de UPS met de meegeleverde M8-bouten.

    Achteraanzicht van de UPS

  4. Duw de UPS op de juiste plaats zodat de achterste verankeringsbeugel wordt aangesloten op de achterste verankeringen. De voorste verankeringsbeugel wordt in de laatste installatiestappen geïnstalleerd.

    Achteraanzicht van de UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.