990-91262D-006

Conexión de los cables de señalización del IMB para sistemas en paralelo 1+1 simplificados

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.

Utilice el kit opcional GVSOPT006 para este procedimiento.

  1. Quite el módulo de conmutación estático.
  2. Quite la placa indicada.
  3. Instale un conmutador AUX adicional (suministrado) en el disyuntor de mantenimiento interno (IMB) en ambos SAI.
  4. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV entre los dos SAI.

    Vista trasera derecha de un sistema en paralelo 1+1 simplificado

  5. Instale la cubierta que se suministra en la esquina superior izquierda.
  6. Vuelva a instalar la placa y el módulo de conmutación estático.
  7. Vuelva a instalar el panel lateral derecho.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.