990-91262D-006

Conexión de los cables de alimentación

AVISO
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo esté compartida de forma correcta:
  • Todos los cables de derivación deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de salida deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de entrada deben tener la misma longitud para todos los SAI (solo es necesario en sistemas con suministro de red simple).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: El SAI está preconfigurado para el sistema de conexión a tierra TNS. Una instalación con 3 conductores que utiliza una barra colectora equipotencial dará como resultado una corriente residual más elevada.
  1. Quite las placas indicadas.
  2. Solo para los sistemas con conexión a tierra con 3 conductores/TN-C: Desplace la barra colectora equipotencial de la posición (A) a la posición (B) para conectar la barra colectora N a la barra colectora G/PE.
  3. Solo para las placas de 2 orificios NEMA: Instale el kit opcional GVSOPT020 para placas de 2 orificios NEMA:
    1. Instale las nueve placas de 2 orificios NEMA para entrada/derivación/salida (número de pieza 880-5803) como se indica.
    2. Instale las tres placas de 2 orificios NEMA para CC y N (número de pieza 880-5802) como se indica.
    3. Instale la placa de 2 orificios NEMA para toma de tierra del equipo conductor/PE (número de pieza 880-5801) como se indica.
  4. Guíe los cables de alimentación a través del conducto y hasta la parte frontal del SAI.
  5. Conecte el conductor de toma de tierra del equipo/los cables de PE.
  6. Conecte los cables de entrada.
  7. Para sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
  8. Conecte los cables de salida.
  9. Para la instalación con un armario de baterías modulares remoto: Conecte los cables de CC a las barras colectoras CC.
  10. Para la instalación con un armario de baterías modulares adyacente: Consulte Conexión de los cables de alimentación desde un armario de baterías modulares en fila.
  11. Vuelva a colocar las tres placas que quitó en el paso 1.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.