990-91262D-006

Conexión de los cables de señalización

ATENCIÓN
Riesgo de daños en el equipo
Todos los cables de señalización Class 2/SELV deberán ser de doble aislamiento/cubierta y tener una clasificación mínima de 30 VCC. Todos los cables de señalización non-Class 2/non-SELV deberán ser de doble aislamiento/cubierta y tener una clasificación mínima de 600 VCA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Pase los cables de señalización separados de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.

Vista frontal del SAI: placa 640-4843 y 640-4864

  1. Conecte los cables de señalización de Class 2/SELV del EPO del edificio a la placa 640-4864 del terminal J6600 en el SAI, según una de las opciones que se muestran a continuación.

    El circuito EPO se considera de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito al bloque de terminales del EPO, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

    Configuraciones de EPO (640-4864, terminal J6600, 1-9)

    La entrada para EPO admite 24 VCC.

    NOTA: La configuración predeterminada de la activación del EPO es apagar el inversor.

    Si desea que la activación del EPO transfiera el SAI a derivación estática forzada, póngase en contacto con Schneider Electric.

  2. Conecte los cables de señalización de Class 2/SELV de los productos auxiliares a la placa 640-4864 en el SAI. Siga las instrucciones de los manuales de los productos auxiliares.
  3. Conecte los cables de señalización de Class 2/SELV a los contactos de entrada y los relés de salida en la placa 640-4864 en el SAI.

    No conecte ningún circuito a los contactos de entrada, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

    Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA. Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.

    Nombre Descripción Ubicación
    IN _1 (contacto de entrada 1) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 1-2
    IN _2 (contacto de entrada 2) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 3-4
    IN _3 (contacto de entrada 3) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 5-6
    IN _4 (contacto de entrada 4) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 7-8

    Los relés de salida admiten 24 VCA/VCC a 1 A. Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.

    Nombre Descripción Ubicación
    OUT _1 (relé de salida 1) Relé de salida configurable 640-4864, terminal J6617, 1-3
    OUT _2 (relé de salida 2) Relé de salida configurable 640-4864, terminal J6617, 4-6
    OUT _3 (relé de salida 3) Relé de salida configurable 640-4864, terminal J6617, 7-9
    OUT _4 (relé de salida 4) Relé de salida configurable 640-4864, terminal J6617, 10-12
  4. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV de los productos auxiliares a la placa 640-4843 en el SAI. Siga las instrucciones de los manuales de los productos auxiliares.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.