990-91262D-006

Instalación final

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
  • Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
  • Use herramientas con mangos aislantes.
  • Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
  • No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
  • Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
  • Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. La posibilidad de tal descarga puede reducirse si se quitan las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable al equipo y a las baterías externas sin un circuito de alimentación con toma de tierra).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
riesgo de daños en el equipo
No coloque las baterías en el sistema hasta que esté listo para el encendido. El tiempo transcurrido desde la instalación de las baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser superior a 72 horas o 3 días.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Vuelva a colocar las cubiertas indicadas (primero la A y después la B). Cuando se colocan las cubiertas, quizá sea necesario desconectar los cables de señalización de Class 2/SELV. Sujete los cables de señalización de Class 2/SELV a los puentes en las cubiertas.
  2. Baje las patas niveladoras delantera y trasera del SAI con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  3. Solo para anclaje antisísmico: Monte el soporte de anclaje frontal en el SAI y en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø13 mm. El requisito mínimo son hardware M12 de grado 8.8.
  4. Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto).
  5. Encaje los módulos de baterías en la ranura. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba. Instale siempre un banco de baterías completo (cuatro módulos de baterías) en cada estante.
  6. Gire hacia abajo la manilla de los módulos de baterías y fíjela al estante con el tornillo que se suministra.
  7. Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal de los módulos de baterías.
  8. Vuelva a instalar la tapa de las baterías en el SAI.
  9. Vuelva a colocar la puerta frontal.
  10. Vuelva a conectar los dos cables de señalización de la pantalla. Sujételos con las bridas en la esquina superior izquierda.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.