990-91262D-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass:
  • Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • Tutti i cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • Tutti i cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS (richiesto solo nei sistemi ad alimentazione singola).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: L'UPS è preconfigurato per il sistema di messa a terra TNS. Nelle installazioni a 3 fili in cui viene utilizzata una sbarra di massa si avrà una corrente di dispersione maggiore.
  1. Rimuovere le piastre indicate.
  2. Solo per sistemi di messa a terra TN-C/a 3 fili: Spostare la sbarra di collegamento dalla posizione (A) alla posizione (B) per collegare la sbarra N alla sbarra G/PE.
  3. Solo per piastre forate NEMA 2: Installare il kit opzionale GVSOPT020 per piastre forate NEMA 2:
    1. Installare le nove piastre forate NEMA 2 per ingresso/bypass/uscita (codice componente 880-5803) come indicato.
    2. Installare le tre piastre forate NEMA 2 per DC e N (codice componente 880-5802) come indicato.
    3. Installare la piastra forata NEMA 2 per il conduttore di messa a terra apparecchiature/PE (codice componente 880-5801) come indicato.
  4. Fare passare i cavi di alimentazione attraverso la scatola dei condotti fino alla parte anteriore dell'UPS.
  5. Collegare i cavi del conduttore messa a terra apparecchiature/PE.
  6. Collegare i cavi di ingresso.
  7. Per il sistema ad alimentazione doppia: collegare i cavi di bypass
  8. Collegare i cavi di uscita.
  9. Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari remoto: Collegare i cavi CC alle sbarre di collegamento CC.
  10. Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari adiacente: Vedere Collegamento dei cavi di alimentazione da un armadio delle batterie modulari adiacente.
  11. Rimontare la piastre rimosse al passaggio 1.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.