990-91262D-017

Smantellamento o spostamento dell'UPS in un'altra posizione

  1. Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni riportate nel manuale di funzionamento dell'UPS.
  2. Eseguire il lockout/tagout dell'interruttore delle batterie (BB) in posizione OFF (aperto) sull'UPS.
  3. Eseguire il lockout/tagout degli interruttori nell'armadio bypass di manutenzione/nel pannello bypass di manutenzione/nel quadro elettrico in posizione OFF (aperti).
  4. Eseguire il lockout/tagout di tutti gli interruttori delle batterie nel quadro elettrico/nella soluzione per batterie in posizione OFF (aperti).
  5. Aprire lo sportello anteriore dell'UPS.
  6. Eseguire il lockout/tagout dell'interruttore di manutenzione interno IMB in posizione OFF (aperto).
  7. Rimuovere i moduli di potenza dall'UPS:
    ATTENZIONE
    Carico pesante
    I moduli di potenza sono pesanti e devono essere sollevati da due persone.
    • Il modulo di potenza da 20 kW pesa 25 kg (55 lb).
    • Il modulo di potenza da 50 kW pesa 38 kg (84 lb).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
    1. Rimuovere le viti e spingere l'interruttore di sblocco.
    2. Estrarre il modulo di potenza a metà. Un meccanismo di blocco impedisce l'estrazione completa del modulo di potenza.
    3. Rilasciare il blocco premendo il pulsante di rilascio su entrambi i lati del modulo di potenza e rimuovere il modulo di potenza.
    4. Installare una piastra di riempimento (se disponibile) davanti allo slot del modulo di potenza vuoto.
    5. Conservare i moduli di potenza in modo sicuro fino alla reinstallazione.
      AVVERTIMENTO
      pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
      • Immagazzinare i moduli di potenza a una temperatura ambiente compresa fra -15 e 40 °C (5-104 °F) e con un range di umidità senza condensa 10-80 %.
      • Immagazzinare i moduli di potenza nella confezione protettiva originale.
      Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  8. Rimuovere il coperchio della batteria e la piastra centrale.
  9. Disconnettere i terminali delle batterie dalla parte anteriore di tutti i moduli delle batterie.
    PERICOLO
    Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni:
    • La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi lontano dalle batterie.
    • Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
    • Non aprire, modificare o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi ed è tossico.
    • Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
    • Utilizzare attrezzi con manici isolati.
    • Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
    • Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
    • Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto) prima di iniziare la procedura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  10. Rimuovere i moduli batteria dalle tre file superiori. Lasciare i moduli batteria nelle due file inferiori per aumentare la stabilità del peso.
    ATTENZIONE
    Carico pesante
    I moduli batteria sono pesanti e devono essere sollevati da due persone.
    • Il modulo batteria pesa 32 kg (71 libbre).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
    1. Rimuovere la vite dalla maniglia del modulo batteria e ruotare la maniglia verso l'alto.
    2. Estrarre delicatamente il modulo batteria dallo slot.
    3. Conservare adeguatamente i moduli batteria per la reinstallazione.
      AVVERTIMENTO
      pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
      • Se il sistema UPS rimane diseccitato a lungo, si consiglia di metterlo sotto tensione per 24 ore, almeno una volta al mese. Questo carica i moduli batteria installati, evitando così danni irreversibili da scariche profonde.
      • Immagazzinare i moduli batteria a una temperatura ambiente compresa fra -15 e 40 °C (5-104 °F).
      • Immagazzinare i moduli batteria nella confezione protettiva originale.
      • I moduli batteria immagazzinati a una temperatura compresa tra -15 e 25 °C (5-77 °F) devono essere ricaricati ogni sei mesi per evitare danni causati dallo scaricamento totale. I moduli batteria immagazzinati a temperature superiori a 25 °C (77 °F) devono essere ricaricati a intervalli più brevi.
      Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  11. Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione di ingresso, bypass, uscita, neutro e CC con una sonda multimetro attraverso i fori nella copertura trasparente.
  12. Rimuovere la copertura trasparente.
  13. Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascun connettore di ingresso/bypass/uscita prima di continuare.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascun connettore di ingresso/bypass/uscita prima di continuare.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  14. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dall'UPS. Per i dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione.
  15. Per i sistemi UPS con armadio delle batterie modulari adiacente: Scollegare e rimuovere le sbarre di prolunga CC e i cavi delle batterie dall'UPS. Per i dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione da un armadio delle batterie modulari adiacente. Conservare le sbarre di prolunga CC e i cavi delle batterie per la reinstallazione.
  16. Rimuovere i coperchi indicati.
  17. Scollegare e rimuovere i cavi di segnale dalla parte anteriore dell'UPS. Per i sistemi UPS con armadi delle batterie modulari adiacenti: vedere Collegamento dei cavi di segnale da un armadio delle batterie modulari per i dettagli. Per i sistemi UPS in parallelo 1+1 semplificati: vedere Collegare i cavi di segnale IMB in un sistema in parallelo 1+1 semplificato per i dettagli.
  18. Per i sistemi UPS con armadio bypass di manutenzione: rimuovere l'hardware di interconnessione tra l'UPS e l'armadio bypass di manutenzione. Per i dettagli, consultare il manuale di installazione fornito con l'armadio bypass di manutenzione. Conservare tutte le parti per la reinstallazione.
  19. Per UPS con armadio delle batterie modulari adiacente: rimuovere l'hardware di interconnessione tra l'UPS e l'armadio delle batterie adiacente. Per i dettagli, consultare il manuale di installazione fornito con l'armadio delle batterie adiacente. Conservare tutte le parti per la reinstallazione.
  20. Reinstallare tutte le piastre e le coperture rimosse. Chiudere e bloccare lo sportello anteriore.
  21. Se presente, rimuovere la staffa di ancoraggio antisismico anteriore dall'UPS. Conservarla per installarla in seguito.
  22. Sollevare i piedini dell'UPS finché le rotelle non sono completamente a contatto con il pavimento.
  23. Ora è possibile spostare l'UPS usando le rotelle per farlo rotolare sul pavimento.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    • Le rotelle dell'UPS servono esclusivamente per il trasporto su superfici piane, uniformi, dure e orizzontali.
    • Le rotelle dell'UPS sono destinate al trasporto su brevi distanze (cioè all'interno dello stesso edificio).
    • Muoversi lentamente e prestare molta attenzione alle condizioni del pavimento e all'equilibrio dell'UPS.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  24. Se presente, rimuovere la staffa di ancoraggio sismico posteriore dall'UPS e gli ancoraggi sismici dal pavimento. Conservarla per installarla in seguito. Per i dettagli, vedere Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
  25. Per il trasporto su distanze superiori o in condizioni non adatte alle rotelle dell'UPS:
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    Per il trasporto su distanze superiori o in condizioni non adatte alle rotelle dell'UPS, verificare che:
    • il personale addetto al trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
    • vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza l'UPS;
    • il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Requisiti di trasporto:

    • Montare l'UPS in posizione verticale al centro di un pallet adatto con dimensioni minime: 805 mm x 1060 mm (32" x 42"). Il pallet deve essere adatto al peso dell'UPS (496 kg (1094 libbre) senza moduli di potenza e con le due file inferiori dei moduli batteria presenti all'interno dell'UPS.

    • Utilizzare mezzi di fissaggio appropriati per montare l'UPS sul pallet.

    • È possibile utilizzare il pallet di spedizione originale insieme alle staffe di trasporto originali, se in perfette condizioni.

    PERICOLO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    • L'UPS deve essere fissato in modo appropriato al pallet subito dopo essere stato posizionato su di esso.
    • Gli elementi di fissaggio devono essere sufficientemente robusti da resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
    AVVERTIMENTO
    Comportamento inaspettato dell'apparecchiatura
    Non sollevare l'UPS con un elevatore a forca/transpallet direttamente dal telaio, onde evitare di piegare o danneggiare quest'ultimo.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  26. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Smantellamento dell'UPS, OPPURE
    • Spostamento dell'UPS in un'altra posizione per l'installazione.
  27. Solo per l'installazione dell'UPS in una nuova posizione: seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione per installare l'UPS nella nuova posizione. Vedere Procedura di installazione per sistemi singoli o Procedura di installazione per sistemi in parallelo per una panoramica sull'installazione. L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.