990-91262D-017

Preparazione per l'installazione

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non trapanare o praticare fori per cavi o condotti con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Scollegare i due cavi di segnale dal display dell'UPS e rimuovere lo sportello anteriore.
  2. Per UPS senza moduli di potenza preinstallati: Installare i moduli di potenza a partire dal ripiano inferiore:
    1. Rimuovere la vite su ciascun lato del ripiano del modulo di potenza vuoto.
    2. Spingere il modulo di potenza sul ripiano.
    3. Reinstallare la vite su ciascun lato del ripiano.
    ATTENZIONE
    Carico pesante
    I moduli di potenza sono pesanti e devono essere sollevati da due persone.
    • Il modulo di potenza da 20 kW pesa 25 kg (55 lb).
    • Il modulo di potenza da 50 kW pesa 38 kg (84 lb).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  3. Rimuovere il coperchio delle batterie.
  4. Disconnettere i connettori delle batterie dalla parte anteriore dei moduli batteria preinstallati.
  5. Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari: Rimuovere la piastra superiore:
    1. Rimuovere le viti e inclinare la parte anteriore della piastra superiore verso l'alto.
    2. Far scorrere la copertura superiore verso la parte anteriore per rimuoverla. Le linguette nella parte posteriore della piastra superiore devono sganciarsi dagli slot sul retro dell'UPS.
  6. Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari adiacente: Rimuovere il pannello laterale sinistro e la piastra. Eliminare la piastra.
  7. Per l'installazione con un armadio bypass di manutenzione o un'installazione parallela 1+1 semplificata: Rimuovere il pannello laterale destro. Mettere da parte il pannello laterale destro.
  8. Rimuovere la scatola dei condotti dalla parte posteriore dell'UPS.

    Vista posteriore dell'UPS

  9. Rimuovere la piastra isolante superiore o inferiore dalla scatola dei condotti.
  10. Trapanare/praticare fori per i cavi di alimentazione/condotti nella piastra isolante superiore o inferiore. Installare i condotti (non forniti), se presenti.
  11. Reinstallare la piastra isolante superiore o inferiore sulla scatola dei condotti.
  12. Installare la scatola dei condotti sull'UPS. Si noti che la scatola dei condotti è installata al contrario.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.