990-91262D-017

Collegamento dei cavi di comunicazione esterni

  1. Collegare i cavi di comunicazione esterni alle porte nella scatola del controller UPS.

    Vista anteriore della scatola del controller

    1. Porta I/O universale per la scheda di gestione di rete integrata.

    2. Porta Modbus per la scheda di gestione di rete integrata.

    3. Porta di rete per la scheda di gestione di rete integrata. Utilizzare un cavo di rete schermato.

    NOTA: Verificare di connettersi alla porta corretta per evitare conflitti di comunicazione di rete.

Collegamento dei cavi modbus

  1. Collegare i cavi Modbus agli UPS. Usare la connessione a 2 o a 4 fili.
    • Tutti i cavi di segnale Modbus devono essere cavi a doppio isolamento/con guaina e devono avere una potenza nominale minima di 30 VCC.

    • Per le connessioni Modbus utilizzare esclusivamente doppini schermati. Il collegamento schermato alla messa a terra deve essere il più corto possibile (idealmente meno di 1 cm). La schermatura del cavo deve essere collegata al morsetto Ch Gnd su ciascun dispositivo.

    • Il cablaggio deve essere eseguito in conformità con i codici di cablaggio locali.

    • Per garantire un isolamento adeguato, è necessario che il passaggio dei cavi di segnale sia separato da quello dei cavi di alimentazione.

    • La porta Modbus è isolata galvanicamente con il morsetto Com come riferimento a terra.

    Esempio: Connessione a 2 fili con 2 UPS

    Esempio: Connessione a 4 fili con 2 UPS

  2. Se i bus sono molto lunghi e funzionano a velocità elevate, installare resistori di terminazione da 150 Ohm a ciascuna estremità di ogni bus. I bus al di sotto di 610 metri (2000 piedi) a 9600 baud o al di sotto di 305 metri (1000 piedi) a 19200 baud non dovrebbero richiedere resistenze di terminazione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.