990-91262D-017

Collegamento dei cavi di segnale da un armadio delle batterie modulari

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Solo per armadio delle batterie modulari remoto:
    1. Far passare i cavi Class 2/SELV e non-Class 2/non-SELV nell'UPS come mostrato.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Far passare i cavi Class 2/SELV e non-Class 2/non-SELV sulla scheda 640-7552 dell'UPS.

      Vista superiore dell'UPS

  2. Solo per armadio delle batterie modulari adiacente: Far passare i cavi di segnale 0W76627 e 0W12908 forniti sulla scheda 640-7552 dell'UPS.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari adiacente 1 e dell'UPS

  3. Collegare i cavi di segnale dall'armadio delle batterie modulari 1 all'UPS:
    1. Scollegare il tappo di terminazione da J8007 sulla scheda 640-7552 dell'UPS.
    2. Montare il tappo di terminazione su J8007 sulla scheda 640-7572 nell'ultimo armadio delle batterie modulari (T).
    3. Collegare il cavo di segnale da J8011 sulla scheda 640-7572 nell'armadio delle batterie modulari 1 a J8014 sulla scheda 640-7552 nell'UPS.
    4. Collegare il cavo di segnale da J8008 sulla scheda 640-7572 nell'armadio delle batterie modulari 1 a J8007 sulla scheda 640-7552 nell'UPS.
    Armadio delle batterie modulari 2,3,4 Armadio delle batterie modulari 1 UPS
  4. Montare nuovamente la piastra superiore sull'UPS.
    1. Inclinare la piastra superiore e farla scorrere sull'UPS dalla parte posteriore. Le linguette nella parte posteriore della piastra superiore devono innestarsi negli slot sul retro dell'UPS.

      Vista posteriore dell'UPS

    2. Spingere la copertura superiore verso il basso nella parte anteriore e reinstallare le viti.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.