990-91262D-018

PBUSケーブルの接続

注意
機器損傷の危険
すべてのPBUSケーブルは二重絶縁/ジャケットケーブルである必要があります。最低定格は30 VDCです。Schneider Electricが提供するPBUSケーブルの使用を推奨します。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. 付属のPBUS 1(白)およびPBUS 2(赤)のケーブルをUPSコントローラボックスのPBUSポートに接続します。UPSのケーブルチャンネルを通してPBUSケーブルを配線します。

    コントロールボックスの前面図

  2. 未使用のコネクタに終端プラグ(T)を取り付けます。

    3台のUPSを並列に接続したシステムの例

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.