990-91262D-025

Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja)

Do tej procedury użyj opcjonalnego zestawu przeciwwstrząsowego GVSOPT016.

  1. Zamontuj tylny zestaw kotwic do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu w tylnej kotwie to ø13 mm. Minimalne wymagania to sprzęt klasy M12 8.8.

    Widok z tyłu

  2. Wykręć śruby i zdemontuj tylny wspornik kotwiący. Zachowaj śruby w celu montażu sąsiednich szaf.

    Widok z tyłu

  3. Zamontuj wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

  4. Przesuń zasilacz UPS na miejsce, aby tylny wspornik kotwiący połączył się z tylnymi kotwami. Przedni wspornik kotwiący montuje się podczas ostatnich kroków montażu.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.