990-91262D-031

Galaxy VSUPS med upp till 5 interna batteristrängarInstallation

20–50 kW med N+1 kraftmodul 400/480 V
60–100 kW 400/480 V
10–25 kW med N+1 kraftmodul 208 V
30–50 kW 208 V

De senaste uppdateringarna finns på Schneider Electrics webbplats

4/2024

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.