990-91262D-031

Förbered för signalkablar

  1. Ta bort de övre genomföringsplattorna och de övre borstplattorna från UPS:en. Dessa är för signalkabeldragning.
  2. Gör något av följande:
    • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
    • För installation med kabelkanaler: Borra ett hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelkanaler och återmontera genomföringsplattorna.
  3. Ta bort de markerade höljena.
  4. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den högra borst-/genomföringsplattan.
  5. Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den vänstra och den mellersta borst-/genomföringsplattan.

    UPS utan kabelkanaler

    UPS med kabelkanaler

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.