990-91262D-031

Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från strömkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
  1. Endast för externt placerat modulärt batteriskåp:
    1. Dra Class 2/SELV-kablarna och non-Class 2/non-SELV-kablarna till UPS:en enligt bilden.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Dra Class 2/SELV-kablarna och non-Class 2/non-SELV-kablarna till kort 640-7552 i UPS:en.

      Vy ovanifrån av UPS:en

  2. Endast för intilliggande modulärt batteriskåp: Dra de medföljande signalkablarna 0W76627 och 0W12908 till kort 640-7552 i UPS:en.

    Vy framifrån av intilliggande modulärt batteriskåp 1 och UPS:en

  3. Anslut signalkablarna från modulärt batteriskåp 1 till UPS:en:
    1. Koppla ur termineringspluggen från J8007 på kort 640-7552 i UPS:en.
    2. Fäst termineringspluggen i J8007 på kort 640-7572 i det sista modulära batteriskåpet (T).
    3. Anslut signalkabeln från J8011 på kort 640-7572 i modulärt batteriskåp 1 till J8014 på kort 640–7552 i UPS:en.
    4. Anslut signalkabeln från J8008 på kort 640-7572 i modulärt batteriskåp 1 till J8007 på kort 640-7552 i UPS:en.
    Modulärt batteriskåp 2, 3, 4 Modulärt batteriskåp 1 UPS
  4. Återmontera topplattan på UPS:en.
    1. Luta topplattan och skjut in den på UPS:en bakifrån. Flikarna på bakkanten av topplattan måste passas mot öppningarna på baksidan av UPS:en.

      UPS:en bakifrån

    2. Tryck ner topplattan på framsidan och återmontera skruvarna.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.