990-91262D-034

Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon)

Bu prosedür için GVSOPT016 opsiyonel sismik kitini kullanın.

  1. Arka bağlantı düzeneğini zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - arka sabitleme için delik çapı ø13 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.

    Arkadan Görünüm

  2. Cıvataları sökün ve arka bağlantı braketini çıkarın. Kabinlerin bitişik kurulumu için cıvataları saklayın.

    Arkadan Görünüm

  3. UPS'teki Arka sabitleme braketini ürünle gelen M8 cıvatalarıyla takın.

    UPS'in Arkadan Görünümü

  4. UPS'i sabitleme braketi arka bağlantıya bağlanacak şekilde uygun pozisyona itin. Ön sabitleme braketi, son kurulum adımlarında monte edilmiştir.

    UPS'in Arkadan Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.