990-91263A-038

连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线

注意
小心设备损坏
如果系统中的 UPS 额定功率最大为 50 kW,只需将 DC 线缆从电池断路器连接至下一个电池断路器即可。如果系统中的 UPS 额定功率大于 50 kW,则必须将每个模块电池柜的 DC 线缆直接连接在此 UPS 上。请参阅连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 将随附的 PE 线缆 (0W49449) 连接至两个模块电池柜之间(如图所示)。

    两台模块电池柜正面视图

  2. 将随附的 DC 线缆 (0W49426) 连接至两个模块电池柜之间(如图所示)。

    各模块电池柜顶部视图

  3. 对于不相邻 UPS:
    1. 在模块电池柜 1 中连接的 PE 线缆和 DC 线缆(需另购)。
    2. 将 PE 和 DC 线缆通过导线管盒引出,接入 UPS 电源布线区域。
    3. 按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的 PE 和 DC 线缆。

    模块电池柜 1(用于不相邻 UPS)正面视图

  4. 对于相邻 UPS(含内部电池):
    1. 在 UPS 中连接随附的 PE 线缆 (0W49449) 和 DC (0W49426) 线缆。按照《UPS 安装手册》在 UPS 中连接并敷设相应的 PE 和 DC 线缆。
    2. 在模块电池柜 1 中连接 PE 线缆和 DC 线缆。

    模块电池柜 1(用于相邻 UPS)正面视图

  5. 对于相邻 UPS(用于外部电池):
    1. 在模块电池柜 1 中的可选套件 GVSOPT030 处连接 PE 线缆 (0W13065) 和 DC 线缆 (0W13071)。
    2. 将 PE 和 DC 线缆向右侧敷设,接入 UPS 电源布线区域。
    3. 按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的 PE 和 DC 线缆。

    模块电池柜 1(用于相邻 UPS)正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.