990-91263A-026

Conecte os cabos de alimentação do nobreak classificados acima de 50 kW

AVISO
Risco de dano ao equipamento
Para instalações com um nobreak classificado acima de 50 kW, os cabos CC de cada gabinete de baterias modulares precisam ser conectados diretamente ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. Para nobreak remoto:
    1. Conecte o cabo PE e os cabos CC (não incluídos) em cada gabinete de baterias modulares
    2. Passe os cabos de PE e CD pela caixa de conduítes e até a área de cabeamento de energia do nobreak.
    3. Siga o manual de instalação do nobreak para conectar os cabos de PE e CC no nobreak.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares para nobreak remoto

  2. Para nobreak adjacente para baterias externas:
    1. Conecte o cabo de PE fornecido (0W49449) entre os gabinetes de baterias modulares conforme demonstrado.

      Vista lateral de dois gabinetes de baterias modulares

    2. Conecte o cabo PE do kit opcional GVSOPT030 no gabinete de baterias modulares 1 e passe-o pelo lado direito até a área de cabeamento de energia do nobreak.
    3. Conecte os cabos CC do kit opcional GVSOPT030 no gabinete de baterias modulares e passe-os pelo lado direito até a área de cabeamento de energia do nobreak. Os cabos CC são passados através dos gabinetes de baterias modulares.
    4. Siga o manual de instalação do nobreak para conectar os cabos de PE e CC no nobreak.

    Vista frontal do Gabinete de baterias modulares 1

    Vista superior do gabinete de baterias modulares

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.