990-91263A-028

Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью до 50 кВт

УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск повреждения оборудования
Подключайте кабели постоянного тока от автомата защиты батарей к автомату защиты батарей только в установках с ИБП мощностью не более 50 кВт. Для установок с ИБП мощностью более 50 кВт кабели постоянного тока от каждого модульного шкафа с батареями должны быть подключены непосредственно к ИБП. См. Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью от 50 кВт.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. Подключите прилагаемый кабель защитного заземления (0W49449) между модульными шкафами с батареями, как показано на рисунке.

    Два модульных шкафа с батареями – вид спереди

  2. Подключите прилагаемые кабели постоянного тока (0W49426) между модульными шкафами с батареями, как показано на рисунке.

    Модульный шкаф с батареями – вид сверху

  3. Для удаленного ИБП:
    1. Подключите кабель защитного заземления и кабели постоянного тока (не входят в комплект) в модульном шкафу с батареями 1.
    2. Проложите кабели защитного заземления и постоянного тока через распределительную коробку в зону силовых кабелей ИБП.
    3. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.

    Модульный шкаф с батареями 1 для удаленного ИБП – вид спереди

  4. Для расположенного рядом ИБП с внутренними батареями:
    1. Подключите прилагаемый кабель защитного заземления (0W49449) и кабели постоянного тока (0W49426) в ИБП. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить и проложить кабель защитного заземления и кабели постоянного тока в ИБП.
    2. Подключите кабели защитного заземления и постоянного тока в модульном шкафу с батареями 1.

    Модульный шкаф с батареями 1 для расположенного рядом ИБП – вид спереди

  5. Для расположенного рядом ИБП с внешними батареями:
    1. Подключите кабель защитного заземления (0W13065) и кабели постоянного тока (0W13071) из дополнительного комплекта GVSOPT030 в модульном шкафу с батареями 1.
    2. Проложите кабели защитного заземления и постоянного тока по правой стороне в зону силовых кабелей ИБП.
    3. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.

    Модульный шкаф с батареями 1 для расположенного рядом ИБП – вид спереди

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.