990-91263A-032

เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงสุด 50 kW

ประกาศ
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
ให้เชื่อมต่อสายไฟ DC จากเบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังเบรกเกอร์แบตเตอรี่ในการติดตั้งด้วย UPS ที่มีพิกัดสูงสุด 50 kW เท่านั้น สำหรับการติดตั้ง UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW สายไฟ DC จากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลแต่ละตู้ต้องเชื่อมต่อใน UPS โดยตรง ดูที่ เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  1. เชื่อมต่อสาย PE ที่ให้มา (0W49449) ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตามที่แสดง

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสองตู้

  2. เชื่อมต่อสายไฟ DC ที่ให้มา (0W49426) ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตามที่แสดง

    มุมมองด้านบนของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  3. สำหรับ UPS ระยะไกล:
    1. เชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC (ไม่มีให้) ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
    2. เดินสาย PE และสายไฟ DC ออกผ่านท่อร้อยสาย และเข้าสู่บริเวณเดินสายไฟของ UPS
    3. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC ใน UPS

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับ UPS ระยะไกล

  4. สำหรับ UPS ที่อยู่ติดกันที่มีแบตเตอรี่ในตัว:
    1. เชื่อมต่อสาย PE (0W49449) และสายไฟ DC (0W49426) ที่ให้มาใน UPS ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อและเดินสาย PE และสายไฟ DC ใน UPS
    2. เชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับ UPS ที่อยู่ติดกัน

  5. สำหรับ UPS ที่อยู่ติดกันสำหรับแบตเตอรี่ภายนอก:
    1. เชื่อมต่อสาย PE (0W13065) และสายไฟ DC (0W13071) จากชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT030 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
    2. เดินสาย PE และสายไฟ DC ออกผ่านด้านขวา และเข้าสู่บริเวณเดินสายไฟของ UPS
    3. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC ใน UPS

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับ UPS ที่อยู่ติดกัน

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.