990-91317G-022

Batterijen

Einde-ontladingsspanning

De spanning bedraagt 1,6 tot 1,75 per cel afhankelijk van de ontladingsverhouding.

Batterijspanningsvenster

  Snellading 2,38 Vpc Nominaal 2,0 Vpc Minimaal 1,6 Vpc
Batterijspanning (V) 571,2 480 384

Autonomietijd van batterijen in minuten

400 V UPS

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Aantal modulaire batterijstrengen
1

8,5

N.v.t. N.v.t.
2

22,5

12,5

8,5

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.