990-91317G-023

Batterier

Slutten av avledningsspenning

Spenningen er fra 1,6 til 1,75 per celle avhengig av utladningsforhold.

Batterispenningsvindu

  Boost 2,38 Vpc Nominell 2,0 Vpc Minimum 1,6 Vpc
Batterispenning (V) 571,2 480 384

Batterikjøretid i minutter

400 V UPS

UPS-klassifisering 10 kW 15 kW 20 kW
Antall modulære batteristrenger
1

8,5

NA NA
2

22,5

12,5

8,5

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.