990–5914A–018

信号ケーブルの接続

  1. 保護カバーのネジを緩め、保護カバーを上に持ち上げて、バッテリーブレーカーボックスから取り外します。

    20~80 kWのバッテリーブレーカーボックスの前面図

    100~200 kWのバッテリーブレーカーボックスの前面図

  2. 信号ケーブルをバッテリーブレーカーボックスの底部を通して配線します。20~80 kWのバッテリーブレーカーの場合、信号ケーブルをバッテリーブレーカーボックスの上部を通して配線することもできます。
  3. バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。

    バッテリーブレーカーボックスの前面図

  4. 信号ケーブルを接続します。
    1. 信号ケーブルをAUXスイッチに接続します。
    2. 信号ケーブルを不足電圧トリップコイルに接続します。
    3. 信号ケーブルをケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。

    バッテリーブレーカーボックスの前面図

  5. バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。
  6. 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.