990-91262D-018

1 + 1簡易並列システムのIMB信号ケーブルの接続

注記: 信号ケーブルは電源ケーブルから切り離して配線し、十分な絶縁を確保してください。

以下の手順では、オプションのキットGVSOPT006を使用します。

  1. スタティックスイッチモジュールを取り外します。
  2. 以下の図に示すプレートを取り外します。
  3. 両方のUPSにある内部保守ブレーカーIMBに、追加の補助スイッチ(付属品)を取り付けます。
  4. 2つのUPSをnon-Class 2/non-SELV信号ケーブルで接続します。

    1+1簡易並列システムの背面右側面図

  5. 付属のカバーを、右上隅に取り付けます。
  6. プレートと、スタティックスイッチモジュールを再度取り付けます。
  7. 右側のサイドパネルを再度取り付けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.