Preparación del armario de derivación de mantenimiento y el SAI para el cableado
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones para cables
de alimentación o conductos con la placa guía instalada,
ni cerca del armario de derivación de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Retire el panel frontal del armario de derivación de mantenimiento.
- Retire la placa superior del armario de derivación de mantenimiento.
- Retire las placas superior y lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento.
- Retire las placas inferior y superior frontal del armario de derivación de mantenimiento.
- Retire la placa transparente que hay encima del disyuntor superior.
- Solo para la entrada de cables por la parte inferior en armarios de derivación de mantenimiento de 100-150 kW: Retire del armario de derivación de mantenimiento las barras colectoras y los aislantes que se indican a fin de tener más espacio para pasar los cables.
- Retire el panel lateral derecho del SAI y vuelva a instalar el panel lateral en el lado derecho del armario de derivación de mantenimiento. Para la instalación con un SAI para baterías internas, instale los 10 soportes (A) del kit de instalación 0H-1717. Reutilice los tornillos de la unidad SAI.
- Solo para sistemas con entrada de cables por la parte
superior:
- Retire la placa guía de la cubierta superior del armario derivación de mantenimiento.
- Perfore los orificios para los cables de alimentación o los conductos en la placa guía. Los conductos no se suministran.
- Vuelva a colocar la placa guía en la cubierta superior del armario derivación de mantenimiento.
- Solo para sistemas con entrada de cables por la parte
inferior:
- Retire la placa guía de la parte inferior del armario de derivación de mantenimiento.
- Perfore los orificios para los cables de alimentación o los conductos en la placa guía. Los conductos no se suministran.
- Vuelva a colocar la placa guía en la parte inferior del armario de derivación de mantenimiento.
- Coloque de nuevo la cubierta superior en el armario de derivación de mantenimiento con los cuatro tornillos.
PELIGRO