990-5909C-012

Dernières étapes d'installation

  1. Réinstallez les plaques supérieure et inférieure avant.

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance

  2. Uniquement pour l'alimentation secteur double : Ajoutez les étiquettes SSIB, HSSIB et l'étiquette de diagramme sur la plaque supérieure avant. Les étiquettes sont fournies avec ce manuel.

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance, alimentation secteur simple

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance, alimentation secteur double

  3. Uniquement pour une fixation antisismique :
    1. Installez le support de fixation avant antisismique sur l'armoire de bypass de maintenance avec les vis M8 fournies.
    2. Fixez le support d'ancrage antisismique avant de l'armoire de bypass de maintenance au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage avant est de ø18 mm.

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance

  4. Retirez le panneau avant de l'armoire de bypass de maintenance :
    1. Insérez les deux languettes à l'arrière du panneau avant dans l'armoire de bypass de maintenance avec un angle d'inclinaison.
    2. Raccordez à nouveau le panneau avant à l'armoire de bypass de maintenance.
    3. Fermez le panneau avant et verrouillez-le à l'aide des deux boutons de verrouillage.

      Vue avant droite de l'armoire de bypass de maintenance

  5. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation internes dans l'ASI.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.