990-5909B-006

Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte superior de 10-80 kW

  1. Los cables de alimentación deben sujetarse con una cuerda de nailon de 10 mm (3/8 in):
    1. Ate los cables de alimentación a las vigas con la cuerda, como se ilustra. Asegúrese de que la cuerda sujete los cables con firmeza en su lugar. Tenga en cuenta que L2 se pasa por debajo de la viga, y que L1 y L3 se pasan por encima de ella, por delante de las barras colectoras.
    2. Ate los cables de alimentación con la cuerda, entre las dos vigas, como se muestra. Consulte los métodos de sujeción en Sujeción de los cables.

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento: suministro de red simple principal

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento: suministro de red con dos entradas

  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Solo para sistemas con suministro de red simple: Pase los cables de entrada y los de carga por la parte superior del armario de derivación de mantenimiento, y conéctelos a la barra colectora PE, las barras colectoras de entrada y las barras colectoras de carga.
    • Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Pase los cables de derivación y los de carga por la parte superior del armario de derivación de mantenimiento, y conéctelos a la barra colectora PE, las barras colectoras de derivación y las barras colectoras de carga.
  3. Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas:
    • Para la entrada de cables por la parte superior sin conducto: Pase los cables de entrada por la parte superior del armario de derivación de mantenimiento y hacia la parte inferior del armario de derivación de mantenimiento. Cuando se haya instalado el SAI, pase los cables de entrada por el lado izquierdo hasta el interior del SAI. El procedimiento de instalación de los cables de entrada se detalla en el manual de instalación del SAI.
    • Para la entrada de cables por la parte superior con conducto: Cuando se haya instalado el SAI, pase los cables de entrada por el conducto del SAI. El procedimiento de instalación de los cables de entrada se detalla en el manual de instalación del SAI.
  4. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para la entrada de cables por la parte superior sin conducto: Pase los cables de CC por la parte superior del armario de derivación de mantenimiento y hacia la parte inferior del armario de derivación de mantenimiento. Cuando se haya instalado el SAI, pase los cables de CC por el lado izquierdo hasta el interior del SAI. El procedimiento de instalación de los cables de CC se detalla en el manual de instalación del SAI.
    • Para la entrada de cables por la parte superior con conducto: Cuando se haya instalado el SAI, pase los cables de CC por el conducto del SAI. El procedimiento de instalación de los cables de CC se detalla en el manual de instalación del SAI.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.