990-5909B-006

Procedimiento de instalación para entrada de cables por la parte inferior

Suministro de red simple principal

Suministro de red con dos entradas

ATENCIÓN
Peligro de vuelco
No retire los soportes de transporte del armario de derivación de mantenimiento hasta el momento de fijarlo al suelo o de interconectarlo con el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Siga las indicaciones del manual del SAI a fin de preparar el sistema para la instalación.
  2. Preparación del armario de derivación de mantenimiento y el SAI para el cableado.
  3. Para un sistema con conducto: Instalación del conducto
  4. Conexión de los cables de alimentación internos.
  5. Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
  6. Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte inferior.
  7. Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento.
  8. Conexión de los cables de señalización.
  9. Instalación final.
  10. Siga el manual de instalación del SAI para conectar los cables de alimentación del armario de derivación de mantenimiento en el SAI y para completar el resto de la instalación del SAI.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.