990-5910G-037

配置高效模式

  1. 点击配置 > 高效
  2. 选择高效模式禁用ECO 模式E-变换
    注: 联系施耐德电气以启用 ECO 模式
  3. 选择E-变换谐波补偿器(如果相关)。
  4. 选择高效时间表定时启用总是启用从不启用
    1. 对于定时启用,请点击时间表,然后根据需要设置和启用时间表。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.