990-5910G-037

配置分级卸载

分级卸载功能旨在让您选择 UPS 在电池运行模式下必须优先支持的负载。当启用分级卸载功能时,系统可以根据输出继电器信号的激活/停用来切断或恢复对不太重要的负载的供电。输出继电器信号在电池放电时会被激活,在电池充电时会被停用。

  1. 至少分配一个输出继电器用于分级卸载,请参阅配置输出继电器了解详细信息。
  2. 点击配置 > 分级卸载
  3. 选择启用分级卸载
  4. 设置在电池充电状态 (%) 下激活输出继电器,即系统在电池放电状态下必须激活分级卸载输出继电器时的电池充电状态。
  5. 设置将在电池充电状态 (%) 下停用输出继电器,即系统在电池充电状态下必须停用分级卸载输出继电器时的电池充电状态。将此项设置为 0 即表示系统将在 UPS 退出电池运行状态且电池开始充电后立即停用分级卸载输出继电器。
  6. 设置输出继电器停用延迟(分钟),即系统在停用分级卸载输出继电器之前所需的延迟时间,单位分钟。将此项设置为 0 即表示系统将在电池充电状态达到所配置的停用阈值后立即停用分级卸载。
  7. 点击确定保存设置。
    如果尚未配置用于分级卸载的输出继电器,系统会弹出警告消息。请参阅配置输出继电器,为分级卸载配置输出继电器。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.