990-5910G-037

关闭 UPS 系统,使其进入维修旁路运行模式

注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
  1. 点击控制 > 引导顺序 > 关闭 UPS 系统或控制 > 引导顺序 > 关闭并机系统中的 UPS,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
  2. 常规关机步骤 - 含外部维修旁路断开装置 MBB 的 UPS 系统:
    注: 以下为常规关机步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
    1. 选择控制 > 运行模式 > 切换至旁路运行模式(如有可能)。
    2. 闭合维修旁路断开装置 MBB。
    3. 断开系统隔离断开装置 SIB(如有)。
    4. 断开设备输出断开装置 UOB。
    5. 选择控制 > 逆变器 > 逆变器关闭或按住控制器上的逆变器关闭按钮(长按 5 秒)。
    6. 断开静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
    7. 断开电池断开装置。
    8. 断开设备输入断开装置 UIB。
    9. 对并机系统中的其他 UPS 重复步骤 d 到 h。
  3. 常规关机步骤 - 含内部维修断开装置 IMB(无 MBB)的 UPS 系统:
    注: 以下为常规关机步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
    1. 选择控制 > 运行模式 > 切换至旁路运行模式(如有可能)。
    2. 闭合内部维修断开装置 IMB
    3. 断开电池断开装置。
    4. 对简化 1+1 并机系统中的其他 UPS 重复步骤 c。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.