990-5910G-037

查看模块电池状态

  1. 选择状态 > 电池 > 详细信息。系统会显示模块电池解决方案的概述。您可查看每个模块电池柜的电池断开装置状态;对于带内部电池的 UPS 机型,您还可查看 UPS 内部模块电池的电池断路器状态。如果电池符号为红色,则表示位于模块电池柜或 UPS 中的模块电池存在警报。此屏幕中显示的温度是在模块电池柜/UPS中测得的最高电池组温度。
  2. 点击名为内部(在 UPS 中)的电池符号(仅对带内部电池的 UPS 机型显示)以查看 UPS 内部模块电池的信息,或点击名为 ModBC # x 的电池符号以查看第 x 号模块电池柜的信息。您随后将能够看到每个电池组的详细信息,例如已安装电池模块数量、是否存在警报、每个电池组的温度以及电池模块类型。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.