990-5910G-004

Luk UPS-systemet ned til vedligeholdelsesbypassdrift

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Tryk på Kontrol > Guidede sekvenser > Luk UPS-system ned eller Kontrol > Guidede sekvenser > Luk en UPS ned i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
  2. Generisk nedlukningsprocedure for et UPS-system med ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder MBB:
    BEMÆRK: Følgende er generiske nedlukningsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift, hvis det er muligt.
    2. Luk vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
    3. Åbn systemets isolationsafbryder SIB (hvis til stede).
    4. Åbn enhedens udgangsafbryder UOB.
    5. Vælg Kontrol > Vekselretter > Sluk vekselretter, eller tryk på Sluk vekselretter (hold nede i fem sekunder) i controllerafsnittet.
    6. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch SSIB (hvis til stede).
    7. Åbn batteriafbryderen/-afbryderne.
    8. Åbn enhedens indgangsafbryder UIB.
    9. Gentag trin d til h for andre UPS'er i et parallelsystem.
  3. Generisk nedlukningsprocedure for et UPS-system ved hjælp af den interne vedligeholdelsesafbryder IMB (ingen MBB til stede):
    BEMÆRK: Følgende er generiske nedlukningsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift, hvis det er muligt.
    2. Luk den interne vedligeholdelsesafbryder IMB
    3. Åbn batteriafbryderen/-afbryderne.
    4. Gentag trin c for anden UPS i et forenklet 1+1 parallelsystem.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.