990-5910G-004

Vis oplysninger om systemstatus

  1. Tryk på Status.
    1. Tryk på Indgang, Udgang, Bypass, Batteri, Temperatur eller Parallel for at se status.

      Indgang

      Spænding f-f (fase-til-fase) Den aktuelle fase-til-fase-indgangsspænding.
      Strøm Den aktuelle indgangsstrøm fra vekselstrømskilden pr. fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle indgangsfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral)* Den aktuelle indgangsspænding for fase-til-neutral i volt (V).
      Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive indgangseffekt (for alle tre faser) i kW.
      Effekt Den aktuelle aktive indgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
      Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A).
      Effektfaktor Forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.
      Energi Det samlede energiforbrug siden installationstidspunktet.

      Udgang

      Spænding f-f (fase-til-fase) Fase-til-fase-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
      Strøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle udgangsfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral)* Fase-til-neutral-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
      Last Den procentdel af UPS'ens kapacitet, der bruges på tværs af alle faser. Lastprocenten vises for den højeste faselast.
      Neutral strøm* Den aktuelle neutrale udgangsstrøm i ampere (A)
      Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive udgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Den aktuelle, aktive udgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
      Spidsstrøm Udgangsspidsstrømmen i ampere (A)
      Effektfaktor Den aktuelle udgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.
      Energi Den samlede energiforsyning siden installationstidspunktet.
      Crestfaktor Det aktuelle udgangsamplitudeforhold for hver fase. Udgangsamplitudeforholdet er forholdet mellem maksimalværdien for udgangsstrømmen og RMS-værdien (root mean square).

      Bypass

      Spænding f-f (fase-til-fase) Den aktuelle fase-til-fase-bypassspænding (V).
      Strøm Den aktuelle bypassstrøm for hver fase i ampere (A).
      Frekvens Den aktuelle bypassfrekvens i hertz (Hz).
      Spænding f-N (fase-til-neutral)* Den aktuelle fase-til-neutral-bypassspænding (V).
      Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive bypasseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Den aktuelle aktive bypasseffekt for hver fase i kilowatt (kW). Den aktive effekt er gennemsnittet af øjebliksproduktet af spænding og strøm over en vis tid
      Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A)
      Effektfaktor Den aktuelle bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt.
      Maks. RMS-strøm Den aktuelle maksimale RMS-strøm.

      Batteri

      Målinger Det aktuelle jævnstrømsforbrug trukket fra batteriet i kilowatt (kW).
      Den aktuelle batterispænding (VDC).
      Den aktuelle batteristrøm i ampere (A). En positiv strømværdi betyder, at batteriet lades. En negativ strømværdi betyder, at batteriet aflades.
      Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilsluttede temperatursensorer.
      Batteri Tid i timer og minutter, før batterierne når det laveste spændingsniveau, hvor systemet lukker. Viser også ladningsniveauet for batteriet i procent af fuld ladningskapacitet.
      Den nuværende batteriladning (Ah).
      Konfiguration Viser batteritype. Med et modulært batteri skal du trykke på knappen Detaljer i dette felt for at se detaljer om det modulære batteri. Se Se status for modulært batteri.
      Status Opladerens generelle tilstand.
      Tilstand Opladerens driftstilstand (Fra, Normalladning, Boost-ladning, Udligning, Cyklisk, Test).
      Ladekapacitet Den maksimale ladningskapacitet i procent af UPS'ens nominelle mærkeeffekt.

      Temperatur

      Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit.
      Batteritemperatur Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilsluttede batteritemperatursensorer.
      Temperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit fra de valgfrie tilsluttede temperatursensorer (AP9335T og AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen.
      Fugtighed Fugtighed i procent fra de valgfrie tilsluttede fugtighedsfølere (AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen.

      Parallel

      Indgangsstrøm Den aktuelle indgangsstrøm fra indgangskilden pr. fase i ampere (A).
      Bypass-strøm Den aktuelle bypass-strøm fra bypasskilden pr. fase i ampere (A).
      Tot. udgangseffekt Den samlede udgangseffekt af det parallelle UPS-system, der viser den samlede lastprocent og den totale udgangseffekt i kW og kVA for parallelsystemet.
      Udgangsstrøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
      Antal redundante UPS-enheder Antal redundante UPS'er.
      Redundansindstilling Den konfigurerede redundansindstilling.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.